结果:找到"USB 单片机 CH554 仿真 HOST",相关内容1000条
  • 单片机仿真
  • 请问大家立创可以进行单片机仿真吗,我想做一个基于51单片机和AD转换器的数据采集系统,不知道能不能实现
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: AD转换 仿 发帖人:起早贪黑 发帖时间:2023-05-01 01:04:00
  • 【公告】立创EDA仿真库更新及常见问题说明
  • 仿真库更新及常见问题说明*****2020-04-22*****************1、新增一批数字电路仿真模型,在仿真模式下的仿真库中进行搜索,库别为系统库。新增模型列表如下:74HC0074HC1174HC7474HC123A74HC15174HC16374HC0274HC2074HC8674HC12574HC15374HC16474HC0474HC2174HC10774HC13274HC15774HC16574HC0874HC2774HC11274HC13874HC16174HC16674HC1074HC3274HC123持续更新中官方模型库更新请点击链接查看:https://sh...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 仿 仿库 如何仿 发帖人:MZH00 发帖时间:2020-04-22 11:49:00
  • 自定义仿真符号的仿真模型添加
  • 自己画了仿真符号,怎么给它添加仿真模型呢,点了右侧自定义属性下的'模型'没啥用,不知道模型文件该从哪儿放进去。。
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: 仿 发帖人:sazila 发帖时间:2019-10-27 11:19:00
  • 仿真报错
  • 仿真出现如下错误,是怎么回事呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 仿 发帖人:明明如月 发帖时间:2019-08-15 08:49:00
  • 仿真
  • 有没有大佬知道怎么把程序烧录到所绘制好的电路原理图的芯片中去呀。萌新带一次用,不太熟悉
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 仿 发帖人:RangerKSQ 发帖时间:2019-05-20 11:37:00
  • 电机二维场仿真介绍
  • Ansoft软件使用介绍及仿真稳态磁场的分析通常分为静态磁场分析和涡流磁场分析两大类。两种磁场之间的本质区别是磁场是否随时间的变化而变化。静磁场意味着所有的磁场不会随时间而变化。涡流磁场是指激励随正弦或余弦律随时间而变化,但在统计意义上,它也是一个平稳时间。我们通常把这样的磁场看作一个准静态电磁场,称为一个谐波磁场或一个准稳态磁场。静磁场是一种不随时间变化的磁场,通常包括:永磁体的磁场;稳定电流产生的磁场;由静磁场产生的磁场;导体以匀速运动,例如直线感应电动机。二维静态磁场实际上是问题对称性的简化。例如,四极三相永磁同步电机的静态磁场分布在每个双极区域和励磁中是对称的,只要电机的整个半波可以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电仿 发帖人:Genson 发帖时间:2019-01-11 14:07:00
  • 能否增加MCU仿真
  • 能否增加MCU仿真,像PROTEUS那样,也不用仿真32位,只要能仿真8位MCU就足够了每个项目稍修改一下,就要重新搭开发板,花费的时间远超过改代码的时间如果电路图可以仿真MCU就方便多了
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 仿 发帖人:ycii 发帖时间:2018-07-25 18:54:00
  • 【CH554免费评测后续改进】CH554评估板改进内容汇总
  • 各位立创论坛的网友大家好,针对之前的免费赠送CH554评估板的评测活动:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html,首先感谢大家的关注和认真测评,并给我们反馈了真实有效的测试结果和改进建议,同时也感谢立创论坛提供的活动平台和支持!!!针对大家测试后提出来的改进建议,我们重新设计了CH554评估板,评估板的实物图如下:(新版本CH554EVT)相对于之前版本的板子,主要改进如下几点:1、触摸按键,改成普遍使用的弹簧引出方式,灵敏度可调,效果更直观2、触摸按键软硬件匹配,无需更改程序可直接测试效果3、增加SOP16和MSOP10封装,可在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH554 USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-02-26 17:04:00
  • USB单片机CH554/CH559实用例程代码
  • 各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPIflash。2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。3、CH55X脱机烧录器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB HOST 源码 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 15:19:00
  • CH554使用ISD51进行在线仿真实例
  • 使用ISD51仿真的优点:1、无需额外硬件;2、可以存在于最终产品中,ISD51免费使用;3、串口可继续用于通信,或printf()打印调试。使用ISD51仿真的缺点:1、使用软件断点程序运行速度相对较慢;2、若其他和ISD51系统中断优先级一样或更高,系统就不能再设置断点或单步执行,默认状态ISD51中断函数优先级为0;3、仅能ISD51中断和全局中断全部打开时ISD51才能生效,如此,也可以使ISD51在程序运行时停止工作。支持功能:基本硬件调试功能都能支持,如:变量监视,设置断点等。使用方法:1、将ISD51.A51和ISD51.H加入项目工程;2、初始化串口,配置合适的波特率,最后必...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB CH554 仿 HOST 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 14:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: